欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第12讲 冲压加工入门(二)冲孔加工

  • 2023.01.04 15:12:42
  • 米思米
  • 1833

冲孔加工是冲压加工的基础。应掌握条件设定及加工方面的问题点。

冲孔加工虽然与落料加工属于同类加工,但模具的条件设定不同。【图1】表示了相应内容。凸模尺寸=加工孔尺寸。然后凹模增加间隙尺寸。与落料加工时的设定相反。制件残留在凹模上面。废料通过凹模落下。    

为了避免因冲孔加工而导致制件反翘变形,通常多采用可动卸料板结构制作模具。这是为了进行压料。

第12讲 冲压加工入门(二)冲孔加工

在进行冲孔加工时,当处于如【图2】所示的状态时,必须加以注意。因为有发生【图2】所示的问题的可能性。当变形等可能对制件带来影响时,必须采取回避措施。对于这些问题,希望能够通过模具等的对策来进行解决。

第12讲 冲压加工入门(二)冲孔加工

当如【图3】所示,在夹着弯曲部分的位置有需要保证位置精度的孔时,如在弯曲前的落料材料上加工孔,当尺寸变动后有时候可能产生问题。应采用“落料→弯曲→冲孔”的顺序,通过工序设计消除变化因素。

第12讲 冲压加工入门(二)冲孔加工

同样,当孔数量较多时,经常无法一次性加工所有孔。此时,应分工序进行加工。这时的注意事项包括:1.需要保证相互位置精度的孔划分为一组  2.临近的孔可能导致破损时分开加工  3.按粗糙孔→高精度孔的顺序进行加工。之所以在粗糙孔之后加工高精度孔,是为了避免在孔位置临近的情况下,因加工孔时的侧向力的影响而导致孔变形。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities